一种定义
四种语言
Die Standardabweichung hat die gleiche Einheit wie die Messwerte der Beobachtungsreihe.
Das Sigma (s) ist in der Statistik das Maß für die Streuung einer Variablen um einen Mittelwert, bei der Gauß'schen Normalverteilung ist das die Standardabweichung.
Standard deviation is expressed in the same units as the values in the measurement series.
In statistics, sigma (s) is a value that represents variation or distribution from an average. In the case of normal or Gaussian distribution, it is known as standard deviation.