一种定义
四种语言
Das Korrelationsdiagramm gehört zu den 'Seven Tools' des Qualitätsmanagements.
Ein Korrelationsdiagramm wird eingesetzt, um den Zusammenhang zwischen zwei Merkmalen als Wertepaar (x/y) darzustellen.
Die Gerade steigt bei perfekter positiver Korrelation (r = +1), sie sinkt bei perfekter negativer Korrelation (r = -1).
Such materials are characterised by a linear correlation between stress and elongation/ shear?.
A scatter diagram is used to display the correlation between two variables as a value pair (x/y).
In the case of perfect positive correlation (r = +1), the line slopes up. In the case of perfect negative correlation (r = -1), the line slopes down.