一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

集电极 (n)

Kollektor (m)


Das Verhältnis von Basisstrom zu Kollektorstrom wird auch als Stromverstärkungsfaktor bezeichnet.

Bringt man ein positives Signal auf das Gate, so bildet sich ein leitender Kanal zwischen Kollektor und Emitter.

Aufgrund des kollektorseitig in Durchlassrichtung betriebenen pn-Übergangs werden von hier Löcher in die schwach dotierte Epitaxieschicht injiziert.

collector (n)


The base current to collector current ratio is also called the current amplification factor.

Applying a positive signal at the gate forms a conductive channel between collector and emitter.

Due to the p-n junction on the collector side in the conducting direction, holes are injected from here into the weakly doped epitaxy layer.

commutator (n)

colector (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站