一种定义
四种语言
Der Wärmeausdehnungskoeffizient von Buche Multiplex ist sehr gering, so dass bei normalen Temperaturschwankungen keine erkennbaren Maßveränderungen feststellbar sind.
In the case of components, the coefficient of thermal expansion represents the mean value over a continuous temperature range.
Beech Multi-Ply has a very low coefficient of thermal expansion which means that, with normal temperature fluctuations, there are no perceivable changes in dimensions.