一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Mittelpunkt (m)


Der Volumenschwerpunkt entspricht bei homogenen Körpern dem Massenmittelpunkt.

Der Massenmittelpunkt kann bei bestimmten Körperformen (bzw. Systemen) außerhalb des Körpers liegen.

Benutzerfreundlichkeit, Verbesserung von Arbeitsplatz- und Arbeitsorganisation stehen im Mittelpunkt.

center (n)


Die ausgewählten Artikel können Sie direkt im Downloadcenter zum Download ablegen.

and to put the chosen parts directly in the download center for downloading.

The awards ceremony took place on the opening day of CeBIT at the Hannover Exhibition Center.

center point (n)

central point (n)

centre (n)


In the case of a body-fixed system of coordinates, a polhode is used to depict instantaneous centres of rotation.

When the frame of reference is fixed on the body, a moving centrode (also known as a body centrode) depicts the instantaneous centres of rotation.

A centre mark on the Fastener makes it easier to build frames.

centre point (n)


On a circular or curved trajectory, centripetal acceleration is directed toward the centre point M of the circle or circle of curvature while centrifugal force has the opposite orientation.

mid-point (n)


The actual reference point to which the moving masses relate is located in the centre of the Slide at the level of the shaft mid-points.

centro (n)

punto central (n)

punto medio (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站