一种定义
四种语言
Die Dynamik-Schulung hat die Schwerpunkte Antrieb und Linearführung.
Ein Flächenschwerpunkt ist der Schnittpunkt der Schwerlinien einer Fläche.
Allerdings verlagert sich der Schwerpunkt der Computerentwicklung in die USA.
The centre of gravity of a body, which is also referred to as the centre of mass, is a representative point.
The gravity lines (two dimensional) and gravity planes (three dimensional) intersect at the centre of gravity.
If a link support is mounted so that it pivots at its centre of gravity S, it is in a state of indifferent equilibrium.