一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

弯曲载荷 (n)

Biegebelastung (f)


Die wirkenden Kräfte sollen möglichst keine Biegebelastungen erzeugen.

Durch seine optimierte Form wird eine Biegebelastung sicher abgestützt.

Winkel verstärken die Verbindungsstelle! Sie sind deshalb besonders in Anwendungen empfohlen, wo eine Biegebelastung zu erwarten ist.

bending load (n)


The bending loads generated by the forces acting on the frame should be kept as low as possible.

Its optimised form provides secure support against bending loads.

In this case, bending loads on the lower flange must be factored in (similar to I-beams).

carga de flexión (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站