一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

校准 (n)

Kalibrierung (f)


Der Geber wird als Spannungsteiler ausgelegt, so dass sich eine wegabhängige Spannung am Abgriff einstellt, die nach einer vorherigen Kalibrierung Aufschluss über den gemessenen Weg gibt.

calibration (n)


The calibration pin must line up with the far-left bore for the funnel-type grease nipple

Flat thread rolling uses two dies that feature a mating profile that matches the pitch of the desired thread, bevelled lead-ins and run-outs and a flat calibration section.

The sensor is designed as a voltage divider, which means a path-dependent voltage is generated on the moving arm. After prior calibration, this provides information about the path measured.

calibración (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站