一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

电缆导管 (n)

Kabelkanal (m)


Mit der Verriegelung bleiben Leitungen auch bei Über-Kopf-Montage im Kabelkanal.

Der Kabelkanal kann entweder entlang der Nut oder im rechten Winkel dazu verlaufen.

Profile mit integriertem Kabelkanal erleichtern die sichere Unterbringung von Versorgungsleitungen.

cable duct (n)


The latter option means that Cable Duct E can then be fitted between the columns.

Cables from the Cable Duct can be run through these openings.

Special modular conduit for use as a cable duct on all types of table designs.

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站