一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

汽车行李箱 (n)

Koffer (m)


Einige Produkte werden noch nicht im Koffereinsatz liegen, weil diese Teile noch nicht lieferbar sind oder erst bei den nächsten Veröffentlichungen vorgestellt werden.

Einige Produkte werden noch nicht im Koffereinsatz liegen, weil diese Teile noch nicht lieferbar sind oder erst bei den nächsten Veröffentlichungen vorgestellt werden.

boot (n)


The heavy-duty Knuckle Feet are used to keep the booth securely in place when it reaches its destination.

This mobile testing booth is ideal for systems that are required at a number of different locations.

This mobile testing booth is the ideal solution for safely transporting even heavy devices and tools to where they are needed.

case (n)


In such a case, the square nut can be removed from the Multiblock.

However it can also deviate from this dimension in the case of one-sided tolerance (e.g. ).

In such cases, light fittings with lamp-control units can help.

trunk (n)

baúl (n)

bota (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站