一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Bistabile Kippstufe - bistabile Kippstufen oder Flip-Flop-Schaltungen haben zwei stabile Ausgangszustände. Erhält die Schaltung ein Eingangssignal, so nimmt der Ausgang einen definierten Zustand ein. Dieser Zustand bleibt auch dann erhalten, wenn

Bistable multivibrator circuit - bistable multivibrator or flip-flop circuits have two stable output states. If the circuit receives an input signal, the output assumes a defined state. This state is maintained even when the control signal is no lo

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站