一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

zweidimensional (adj)


Zweidimensional betrachtet herrschen drei Schnittgrößen pro Schnittufer.

Eine Rotation ist die Bewegung eines Körpers auf einer zweidimensionalen Kreisbahn um eine Rotationsachse.

Im Schwerpunkt schneiden sich die jeweiligen Schwerlinien (zweidimensional) bzw. Schwerebenen (dreidimensional).

two-dimensional (adj)


Viewed two-dimensionally, there are three stress resultants per cut face.

Rotation is the movement of a body on a two-dimensional circular path around an axis of rotation.

If there is complete correlation between two variables , all values in the two-dimensional coordinate system lie on a line.

bidimensional (adj)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站