一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

装配 (v)

zusammenfügen (v)


Einfach auf Länge zusägen und mit den Verbindungselementen zusammenfügen.

Bereits mit wenigen Klicks können Sie Tische, Regale, Aufbauten und Zubehörteile zu grafischen Modellen zusammenfügen.

Einsetzen des Verbinder-Lagers mit Bohrung in das zweite Profil, Einführen des Spannbolzens und Zusammenfügen der Profilverbindung.

assemble (v)


Easy to assemble thanks to a press fit in the Profile's central cavity.

The Universal Holder can be assembled at any angle.

That is why the systems can also be assembled directly on site.

join (v)


Mobility can also be restricted when a person's joints are in certain positions.

The robust End Swivel Joint can be connected to the end face or groove of a Profile 8.

The number of joints is indicated by k, the number of members by s.

link (v)


Im Wechsel wird doe rechte und die linke Stellschraube angezogen.

Während dieses Vorgangs muss die linke Maustaste gedrückt bleiben.

We will look at interlinked and grouped work bench networks later on.

enlazar (v)

ensamblar (v)

unir (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站