一种定义
四种语言
The device needed to measure the current intensity is called an ammeter.
If this is not possible, the current intensity can also be measured indirectly, for example using a clip-on ammeter.
Das zur Messung der Stromstärke benötigte Gerät wird auch als Amperemeter bezeichnet.
Ist dies nicht möglich, kann die Stromstärke auch indirekt, zum Beispiel mit einem Zangenamperemeter, gemessen werden.