一种定义
四种语言
Quellen für geringe Luftqualität sind u. a. Schadstoffe und Gerüche, die durch seltene Luftwechsel hohe Konzentrationen erreicht haben.
Das Raumklima kann mit Klimafaktoren wie Luftfeuchtigkeit, Luftfeuchte, Luftgeschwindigkeit und Luftqualität sowie Wärmestrahlung beschrieben werden.
Der Begriff 'ergonomische Arbeitsplätze' kann sogar noch mehr Faktoren, die an einem industriellen Arbeitsplatz auf einen Mitarbeiter einwirken, beinhalten: die Luftqualität und die allgemeine Verletzungsgefahr.
Poor air quality can be caused by high concentrations of harmful substances and odours that have built up as a result of infrequent air exchange.
The indoor climate can be described using factors such as humidity, air speed, air quality and heat radiation.
The term 'ergonomic workplaces' can cover several more factors that impact on personnel at an industrial workstation, such as air quality and general risk of injury.