一种定义
四种语言
Die Forderung war, dass keine Spalten entstehen und dass das Zaunfeld stehen bleibt.
Das Türdichtprofil 8 - XMS sorgt für dichte Türspalten. Es wird in die Spezialnut der Profile XMS eingesetzt.
In doing so, the punch penetrates the sheet without causing any cracks.
A component's failure is indicated by a crack or fracture/rupture.
The high cold hardening coefficient enables uniform shaping and prevents cracks.
The connected load is split into apparent power and reactive power.
The special T-Slot Nut can be split in the centre and halved if required.
Cables and Splitters can be used to control several LED light fittings from one place.