一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

作用 (v)

wirken (v)


Bei diesem wirkenden Moment ist die Kugelumlaufführung im Vorteil.

Im Randbereich dieses Bauteils wirken die größten Schubspannungen t.

Nur die Tangentialkomponente einer wirkenden Kraft verrichtet Arbeit.

act (v)


Quick-action couplings at the ends of the hose ensure the system can be connected up in next to no time.

Indeed, the actual objective of Kanban is to eliminate itself.

Black Steel Meshes are also powder-coated at the factory.

actuar (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站