一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

作用 (v)

einwirken (v)


Sie treten auf, ohne dass äußere Kräfte oder Momente auf den Körper einwirken.

Unter dem Einwirken von Reibungskräften wird das Werkstück so abgerollt, dass ein Gewinde über die volle Länge entsteht.

Ziel der Regelung ist es, über eine Stelleinrichtung die Regeldifferenz e auch bei Einwirken von Störgrößen zu minimieren.

act on (v)


Stresses build up in a component when a load act on it.

If stresses or forces act on a component, it is deformed.

It has an impact on mood, motivation, health and performance.

affect (v)


This shall not affect any rights to further damages.

These are unavoidable and do not affect the wood's suitability for use.

This continuous process of change affects individual work benches and entire production lines equally.

attack (v)


Right-handed attackers storming a castle would be severely restricted when fighting up stairways that turned to the right, while the defenders bearing down on them would have much more room for manoeuvre.

actuar sobre (v)

atacar (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站