一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

阶跃函数响应 (n)

Sprungantwort (f)


Die Sprungantwort ist die Antwortfunktion eines Systems auf das Anlegen einer Sprungfunktion.

Die Sprungantwort eines I-Gliedes ist eine mit der Zeit ansteigende Gerade mit der Steigung .

Bei einem Blick auf die Sprungantwort des PI-Reglers wird ersichtlich, dass die Wirkung des I-Reglers durch den P-Anteil um die Nachstellzeit TN vorverlegt ist.

step response (n)


A step response is a system's response to a step function.

An I element's step response is a straight line that rises over time with the slope .

A look at the PI controller's step response shows that the P component advances the effect of the I controller by the integral-action time TN.

step-function response (n)

respuesta de paso (n)

respuesta paso-función (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站