一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

铅垂线偏差 (n)

Lotabweichung (f)

deviation from the vertical (n)


The result shows the maximum deviation from the vertical on the stand profile.

Use the calculator to determine the anticipated deviation from the vertical at each cantilever height.

The final point to check is deviation from the vertical in the upright profile that supports all the cantilever arms.

plumb-line deviation (n)

desviación de la vertical (n)

desviación de plomada (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站