一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

输入变量 (n)

Eingangsgröße (f)


Je nach der anliegenden Eingangsgröße w wird die Ausgangsgröße mittels eines Aktors (Stelleinrichtung) beeinflusst.

Im Beharrungszustand wird das dynamische Verhalten des Systems bei einer Änderung der Eingangsgröße nicht betrachtet.

Das statische Verhalten eines Systems ist das Verhältnis der Ausgangsgrößenänderung zur Eingangsgrößenänderung im Beharrungszustand.

input variable (n)


An actuator is used to influence the output variable depending on the input variable w.

In the steady state, the system's dynamic response in the event of a change in the input variable is not taken into account.

A system's steady-state response is the relationship between the change in the output variable and that in the input variable in the steady state.

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站