一种定义
四种语言
So kann etwa Strahlungswärme bei niedriger Lufttemperatur beim Menschen zu einem vergleichbaren Empfinden führen wie höhere Lufttemperaturen ohne Wärmestrahlung.
That is why radiant heaters are used, among other methods, to heat halls.
When using radiant heaters, it is important to avoid thermal asymmetry, which can be a major source of discomfort.
For example, radiant heat coupled with lower air temperatures can feel the same as higher air temperatures without radiant heat.