一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

质点 (n)

Massenpunkt (m)


Der Schwerpunktsatz definiert, dass die gesamte Masse eines Systems mehrerer Körper in dessen Schwerpunkt als sogenannter Massenpunkt angenommen werden kann.

mass point (n)


The centre-of-mass law states that the entire mass of a system of numerous bodies can be viewed as the mass point in its centre of gravity.

The centre-of-mass law (or theorem) states that the entire mass of a system of numerous bodies can be viewed as the mass point at its centre of gravity.

material point (n)

punto material (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站