一种定义
四种语言
Beim dreistufigen Konterschneiden wird zunächst das Blech angeschnitten.
Beim zweistufigen Konterschneiden wird das Anschneiden mit dem Gegenschneiden verbunden.
Das Konterschneiden ist ein Sonderverfahren des Scherschneidens, das in zwei oder drei Stufen durchgeführt wird.
During three-stage counter cutting, an initial cut is first made on the sheet material.
In two-stage counter cutting, the initial cut is combined with the counter cut.
Counter cutting is a special type of shear cutting that is performed in two or three steps.