一种定义
四种语言
Die Stahlbänder werden mit Hilfe eines Einwalz-Montagewerkzeuges eingewalzt.
Die Tabletts sind im Winkel ohne Montagewerkzeug einfach und schnell zu verstellen.
Das Montagewerkzeug erleichtert das lagerichtige Eindrücken des Dichtprofils in die Profilnut.
A roller assembly tool is used to secure the steel strips in place.
The Assembly Tool facilitates the process of pressing the Lip Seal into the profile groove in the right orientation.
Use the roller assembly tool to bead the aluminium ribs and fix the steel strips in place. Start at the top of the profile then turn the profile and repeat at the bottom.