一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

等效应力 (n)

Vergleichsspannung (f)


Aus den beiden Hauptspannungen berechnet sich eine Vergleichsspannung .

Der mehrachsige Spannungszustand wird durch eine repräsentative Vergleichsspannung ersetzt.

Die Schubspannungshypothese ist eine Festigkeitshypothese, bei der die Differenz der auftretenden Hauptnormalspannungen durch eine Vergleichsspannung ersetzt wird.

equivalent stress (n)


An equivalent stress is calculated from the two principal stresses .

The multiaxial stress state is replaced by a representative equivalent stress.

The maximum shear shear stress criterion is a failure theory where the difference between the principal normal stresses occurring is replaced by an equivalent stress .

esfuerzo equivalente (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站