一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

穿过 (v)

verfahren (Werkzeugmaschine) (v)

move (v)


In such a case, the square nut can be removed from the Multiblock.

If the carriage is to move, a cable chain is required.

If the carriage is to move, a cable chain is required.

traverse (v)


Die Hakentraverse ist mit der Seilrollenachse über Zuglaschen verbunden.

Von dort verläuft der Lastfluss weiter über ein Axialkugellager zur Hakentraverse.

Längstraversen verbinden die Rahmen, zudem werden auch die Paletten auf sie gesetzt.

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站