一种定义
四种语言
Er errechnet sich aus der vektoriellen Addition der Einzelkräfte.
Sie ist vektoriell, abhängig von ihrer Größe, Richtung und Lage, darstellbar.
Bei Lagern sind die durch diese abgestützten Kräfte durch Kraftvektoren zu ersetzen.
It is calculated by adding together the vectors of the individual forces.
It can be depicted as a vector quantity based on its magnitude, direction and location.
In the case of supports, the forces that the supports carry should be replaced with force vectors.