一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

烧结物 (v)

Sintern (n)


Bei heterogenem Ausgangsmaterial kann beim Sintern eine geringe flüssige Phase auftreten.

Sintern ist ein Verfahren aus der Pulvermetallurgie, bei dem Pulver aus Metallen, Keramik, Metallverbindungen oder -legierungen gewonnen wird.

Beim selektiven Lasersintern (SLS), einem Rapid Prototyping-Verfahren, werden räumliche Strukturen durch Sintern aus einem pulverförmigen Ausgangsstoff hergestellt, indem das Werkstück schichtweise aufgebaut wird.

sinter (v)


Gießereiüblicher Croning-Sand wird dabei schichtweise versintert.

Standard foundry Croning sand is sintered in layers.

Füllmenge: ca. 1 ml je Abstreif- und Schmiersystem und Wartungsintervall.

sintering (n)


When working with heterogeneous starting materials, sintering can produce a small amount of liquid phase.

In the case of multi-component systems, the sintering temperature is usually higher than the melting point of the substance with the lowest melting point.

Sintering is a process from powder metallurgy used to produce powder from metals, ceramics, metal compounds and alloys.

sinterizado (n)

sinterizar (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站