一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

灵敏度 (n)

Empfindlichkeit (f)


Er berücksichtigt damit die wellenlängenabhängige Empfindlichkeit des menschlichen Auges und ist abhängig vom Leuchtmittel.

Bei der praktischen Handhabung ist zu beachten, dass MOSFETs eine hohe Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung haben.

Zur Messung des Lichtstroms wird ein gelber Filter eingesetzt, der den Detektor an die spektrale Empfindlichkeit des menschlichen Auges anpasst.

sensitivity (n)


It is adjusted to reflect the varying sensitivity of the human eye to different wavelengths of light and is dependent on the light source.

The notch sensitivity n, another important parameter, is a measure of the supporting effect of a force acting against the stress concentrations.

In order to measure luminous flux, a yellow filter is used that adapts the detector to the spectral sensitivity of the human eye.

susceptibility (n)


The notched bar impact test is used to determine a material's susceptibility to brittle fracture.

sensibilidad (n)

susceptibilidad (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站