一种定义
四种语言
Dabei wird der Kraftfluss so optimiert, dass verzugsfreie Türen entstehen.
Je größer der Kerbradius ist, desto gleichmäßiger kann der Kraftfluss erfolgen.
In der Praxis werden Bauteile zum Teil bewusst mit Kerben versehen, um den Spannungsfluss im Bauteil zu verteilen und einen homogenen Kraftfluss zu erzielen.
Luminous flux describes the power of a light source.
The larger the notch radius, the more uniform the flux of force.
Luminance offers information as to the locational and directional dependencies of luminous flux.