一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

横向 (adj)

quer (adj)


Bei einigen Querschnitten ist die Nutabdeckung einfach zu öffnen.

Im Raster der Profilquerschnitte wird die Anzahl der Verbinder erhöht.

Wenn nicht, muss der Profilquerschnitt ggf. das Konzept geänert werden.

cross (adj)


Some cross-sections incorporate closed grooves that can be easily opened.

This comprises strips of veneer glued in a criss-cross and layer-by-layer process.

Use a crosshead screwdriver to remove the two self-tapping screws.

transverse (adj)


The transverse force Q is defined on the positive cut face in the downwards direction.

The versatile Transverse Fasteners can be adjusted to suit crates of various heights.

A torsional moment is created, for example, by the action of a transverse force and a lever arm d.

cruzado (adj)

transversal (adj)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站