一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

曲率半径 (n)

Krümmungsradius (m)


Der Krümmungskreis hat einen KrümmungsmittelpunktM und einen Radius r, der als Krümmungsradius bezeichnet wird.

Die Kenntnis der Krümmungsradius-Größe ist zum Beispiel bei der Ermittlung der Normalbeschleunigung auf einer gekrümmten Bahn von Bedeutung.

radius of curvature (n)


The circle of curvature has a centre of curvature M and a radius r, which is referred to as the radius of curvature.

It is useful to know the magnitude of the radius of curvature when determining the normal component of acceleration on a curved trajectory, for example.

radio de curvatura (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站