一种定义
四种语言
Dann sind (vergleichbar zum I-Profil) Biegebeanspruchungen durch Unterflanschbiegung zu beachten.
Kastenprofile werden zur Konstruktion von Tragwerken eingesetzt, wenn hohe Torsions- und zweiachsige Biegebeanspruchungen erwartet werden, beispielsweise bei Brückenbauwerken und im Kranbau.
In this case, the localised bending stresses that the under-running trolley exerts on the lower flange must be factored into the design of the supporting structure.
Box girders are used in the design of supporting structures when high torsional loads and biaxial bending stresses are anticipated, e.g. in bridge structures and crane construction.