一种定义
四种语言
形状误差是指在加工工程表面时发生的表面偏差。相关工件表面会比正常形状偏大或偏小。
形状误差包括不平整,不直度和不圆度。造成误差的原因有机床刀具的错误操作、有缺陷的工件装夹、淬火变形和磨损。折弯机零件或工件也可导致形状误差。
它们通常表现为长波,可以在整个功能表面上延伸。
Formabweichungen treten bei technischen Oberflächen während der Bearbeitung auf und gehören zu den Gestaltabweichungen. Dabei weicht die Oberfläche eines Werkstückes mehr oder weniger stark von ihrer Sollform ab.
Zu Formabweichungen gehören Unebenheit, Ungeradheit oder Unrundheit. Verursacht werden die Abweichungen unter anderem durch fehlerhafte Führungen in Werkzeugmaschinen, nicht einwandfreies Einspannen des Werkstückes, aber auch durch Härteverzug und Verschleiß. Biegungen an Maschinenteilen oder am Werkstück können ebenfalls zu Formabweichungen führen.
Sie sind in der Regel langwellig und können sich über die gesamte Funktionsfläche erstrecken.
Errors of form are surface deviations that occur when engineering surfaces are being machined. The relevant workpiece's surface deviates to a greater or lesser extent from its nominal shape.
Errors of form include out-of-flatness, out-of-straightness and out-of-roundness errors. They can be caused, amongst other things, by faulty guides in machine tools, defective workpiece clamping, Hardening distortion and wear. Bent machine components or workpieces can also result in errors of form.
They are normally exhibited as long waves and can extend over the entire functional surface.
Los errores de forma son desviaciones superficiales que ocurren cuando las superficies diseñadas están siendo maquinadas. La superficie de la pieza de trabajo relevante se desvía en un mayor o menor grado de su forma nominal.
Los errores de forma incluyen errores por falta de planitud, falta de rectitud y falta de redondez. Pueden causarse, entre otras cosas, por guías defectuosas en las herramientas de la máquina, una sujeción defectuosa de la pieza de trabajo, distorsión en el endurecimiento y desgaste. Los componentes de una máquina de flexión o las piezas de trabajo también pueden resultar en errores de forma.
Se muestran normalmente como ondas largas y se pueden extender sobre toda la superficie funcional.