一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

弹簧载荷 - 挠度曲线 (n)

Federkennlinie (f)


In dem Kraft-Weg-Diagramm (Federdiagramm) ist die Formänderungsarbeit die Fläche unter dem Graphen, welcher auch als Federkennlinie bezeichnet wird.

spring characteristic (n)

spring load-deflection curve (n)


In the force-displacement diagram (spring load-deflection curve), the work of deformation is the area below the graph, which is also called the spring load-deflection characteristic.

característica de resorte (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站