一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

应力标示图 (n)

Spannungsverlauf (m)


Das Bild zeigt den Strom- und Spannungsverlauf bei einer Erregung mit sinusförmiger Wechselspannung.

In der Flächenmitte der Kontaktfläche (z. B zwischen zwei Zylindern) ist die aus der Verformung resultierende Spannung am größten, sodass ein ellipsenförmiger Spannungsverlauf p herrscht.

stress distribution (n)

stress profile (n)


The stress resulting from the deformation is highest in the middle of the contact surface (e.g. between two cylinders), which results in an elliptical stress profile p.

distribución de esfuerzo (n)

perfil de esfuerzo (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站