一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

平移的 (adj)

translatorisch (adj)


Dabei führt das Werkzeug translatorische oder schraubenförmige Schnittbewegungen aus.

Bei einer rein translatorischen Bewegung sind alle Bewegungspfade parallel zueinander.

Bei einer translatorischen Bewegung führt das Produkt des Kraftvektors mit dem in dieselbe Richtung wirkenden Geschwindigkeitsvektor zur Leistung P.

translational (adj)


During a purely translational movement, all the paths of motion are in parallel.

In the case of a translational movement, power P is the product of the force vector and the velocity vector that is acting in the same direction.

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站