一种定义
四种语言
Auf die Regelstrecke wirkt zusätzlich noch die sogenannte Störgröße z ein.
Die Störgröße kann an jedem Punkt vor, in und nach der Regelstrecke auftreten.
Störgrößen sind von außen wirkende Faktoren, die die Regelstrecke in unerwünschter Weise beeinflussen.
The disturbance variable z also has an impact on the controlled system.
Disturbance variables can occur at any point before, in or after the controlled system.
Sound that is perceived as disturbing or unpleasant is often referred to as noise disturbance.
The disturbance variable z also has an impact on the controlled system.
Disturbance variables can occur at any point before, in or after the controlled system.
Disturbance variables are external factors with an undesirable effect on the controlled system.