一种定义
四种语言
Zum Zeitpunkt ist der Kondensator aufgeladen (), der Spulenstrom ist Null.
Transportkisten werden sicher transportiert und dank selektiver Auslösung am richtigen Ort ausgeladen.
Umschlagen bezeichnet dabei alle Vorgänge, bei denen Güter auf ein Transportmittel verladen, abgeladen und auf ein anderes umgeladen werden.
Heat effect - an electrically charged conductor always heats up.
When , the capacitor is in a charged state (), the coil current is zero.
The lines of the central lubrication system must be charged by the person commissioning it.