一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

实际尺寸


实际尺寸是指通过测量得到的具体数值,以此来描述长度、重量、温度或相似度。在设计工程中,实际尺寸是指已完成工件的尺寸。

在测定实际尺寸时,必须要考虑测量时的误差以及测量工具的误差。实际尺寸也会受到外界因素的影响,如温度。

在设计工程中,实际尺寸需要和设计师设定的极限尺寸进行比较,在这里要求实际尺寸必须保持在允许公差范围内,可以在特定参数允许范围内偏离。

Istmaß


Das Istmaß ist ein tatsächlicher, durch Messung ermittelter Wert, der eine Länge, ein Gewicht, eine Temperatur oder ähnliches beschreibt. In der Konstruktionstechnik ist das Istmaß das tatsächliche am fertigen Werkstück gemessene Maß.

Beim Erfassen des Istmaßes müssen Fehler des angewandten Messverfahrens und Toleranzen der Messgeräte berücksichtigt werden. Das Istmaß wird zudem durch äußere Faktoren wie die Temperatur beeinflusst.

In der Konstruktionstechnik kann das Istmaß mit den durch den Konstrukteur vorgegebenen Grenzmaßen verglichen werden, wobei das Istmaß zwischen den vorgegebenen Grenzwerten liegen muss und nur innerhalb bestimmter Toleranzen vom Nennmaß abweichen darf.

Dimensión real


Una dimensión real es un valor concreto que ha sido obtenido mediante la medición y describe una longitud, peso, temperatura o unidad de medida similar. En la ingeniería de diseño, una dimensión real es la dimensión según la medición de la pieza de trabajo terminada.

Cuando se determina una dimensión real, es importante tomar en cuenta los errores en el proceso de medición que se está utilizando y las tolerancias de los dispositivos de medición. Una dimensión real puede también ser influenciada por factores externos como la temperatura.

En ingeniería de diseño, las dimensiones reales pueden ser comparadas contra los tamaños límite especificados por el ingeniero de diseño, donde las dimensiones reales deben caer dentro de los límites de tamaño establecido y pueden desviarse de los solo dentro de los parámetros de ciertas .

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站