一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

基准 (n)

Nullpunkt (m)


Beim Spannen wird zunächst der Nullpunkt gesucht, an dem der ungespannte Zahnriemen vollständig ohne Durchhang anliegt und die Vorspannung beginnt.

Beim Spannen wird zunächst der Nullpunkt gesucht, an dem der ungespannte Zahnriemen vollständig ohne Durchhang anliegt und die Vorspannung beginnt.

datum (n)


Verstellen Sie die Datumanzeige nur, wenn der Stundenzeiger zwischen 3 und 9 Uhr steht.

zero (n)


By the end of the process, the tail current tends towards zero.

When , the capacitor is in a charged state (), the coil current is zero.

The exponent (6) indicates the number of zeroes after the decimal point of the mantissa.

zero point (n)


The first operation when tightening the Timing Belt is to find the zero point at which the untightened belt has no sag at all and pre-tensioning begins.

The first step when tightening the Timing Belt is to find the zero point at which the untightened belt has no sag at all and pre-tensioning begins.

dato (n)

punto cero (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站