一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

向右 (adj)

nach rechts (adj)


Die Riegel können je nach Fahrtrichtung des Transportregals nach rechts oder nach links öffnend montiert werden.

Der Vierlochschlüssel wird angesetzt und durch die Bohrung der Schraubendreher eingeführt, mit einer leichten Vorspannung links herum gegengehalten und nach rechts die Vierlochmutter angezogen.

to the right (adj)


Consequently, the floating bearing is secured by turning to the right, as usual.

The drive mechanics are designed so that turning to the right tightens the belt.

The mouse rest can be fitted to the right or left of the Keyboard Shelf.

a la derecha (adj)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站