一种定义
四种语言
Diese verrichtete Formänderungsarbeit am Zugstab ist durch eine Normalkraft bedingt.
Biegemomente und Torsionsmomente können ebenfalls jeweils eine Formänderungsarbeit verrichten.
Der Kraftangriffspunkt verschiebt sich um die Strecke u. Die Formänderungsarbeit W ist für diesen Fall .
This work of deformation on the tension member is attributable to a normal force.
The point at which the force is applied is displaced by the distance u. In this case, the work of deformation W is .
The work of deformation W indicates the work done in deforming an elastic system.