一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

区域中心 (n)

Flächenschwerpunkt (f)


Ein Flächenschwerpunkt ist der Schnittpunkt der Schwerlinien einer Fläche.

area centroid (n)

centre of an area (n)

centroid (n)


The centroid of an area is the point where the gravity lines of an area intersect.

In the case of a straight line, the centroid of a line is half way along its length.

In the case of homogeneous bodies, the centroid of volume corresponds to the centre of mass.

centroid of an area (n)


The centroid of an area is the point where the gravity lines of an area intersect.

centro de un área (n)

centroide (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站