一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

力矢量 (n)

Kraftvektor (m)


Bei Lagern sind die durch diese abgestützten Kräfte durch Kraftvektoren zu ersetzen.

Der anzutragende Kraftvektor ist somit nach dem Freischneiden immer vom Seil oder der Kette wegzeigend.

Diese zusammengefasste Kraft repräsentiert die Wirkungen aller Einzelkräfte in Form eines Kraftvektors.

force vector (n)


In the case of supports, the forces that the supports carry should be replaced with force vectors.

As a result, the force vector that is added to the free body will always point away from the rope or chain.

This collective force represents the effects of all the individual forces in the form of a force vector.

vector de fuerza (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站