一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

出错信息 (n)

Fehlermeldung (f)


Wird ein Tisch, der nicht bereits initialisiert ist zum ersten Mal in Betrieb genommen oder bei einer entsprechenden Fehlermeldung, muss ein RESET durchgeführt werden, bevor der Tisch normal genutzt werden kann.

error message (n)


When a table that has not previously been initialised is started up for the first time, or when a corresponding error message is displayed, the system needs to be RESET before the table can be used as normal.

fault signal (n)

mensaje de error (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站