一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

价值分析


价值分析是根据一个方案并考虑各种因素后,使一个组分的成本最小化的过程。第一步是根据当前任务,整体或部分计算单独部件的成本。这些功能成本用于衍生变体。

以下几个方面是关键审查因素:

销售和宣传因素(这些功能是否不可或缺?)

设计因素(这些功能结构是符合逻辑的么?是否有其它解决方案?重要的子功能是否到位?)

生产因素(如何设计单独部件?)

回答诸如以上这些问题会帮助你在寻找新的解决方案发现降低成本的方法。由于价值分析(一种回顾性检查)和设计工程运用相同的工具,这两个过程相辅相成。

Wertanalyse


Die Wertanalyse wird verwendet, um Kosten eines Bauteils unter vielfältigen Gesichtspunkten planmäßig zu minimieren. Dabei werden zunächst die Kosten für die Einzelteile kalkuliert, die für die gestellte Aufgabe ganz oder in Teilen anfallen. Diese Funktionskosten werden genutzt, um Varianten zu entwickeln.

Kritisch untersucht werden dabei beispielsweise:

  • Aspekte des Vertriebs (Sind die Funktionen unbedingt nötig?)
  • Aspekte der Konstruktion (Sind die Funktionsstrukturen sinnvoll? Gibt es weitere Lösungskonzepte? Sind die nötigen Teilfunktionen vorhanden?)
  • Aspekte der Fertigung (Wie können Einzelteile gestaltet werden?)

Bei der Beantwortung solcher Fragen werden Hinweise gefunden, die bei der Suche nach neuen Lösungen zu deutlichen Kostenminderungen führen können. Da die Wertanalyse als nachträgliche Prüfung die gleichen Instrumente wie das Konstruieren benutzt, ergänzen sich beide Verfahren.

Análisis del valor


El análisis del valor se lleva a cabo para minimizar los costos asociados con el componente de acuerdo con un plan y con la debida consideración de numerosos aspectos diferentes. El primer paso involucra calcular los costos de las piezas individuales a los que se incurren en su totalidad o en parte respecto de la tarea en cuestión. Estos costos de función se usan para desarrollar variantes.

Los aspectos como los siguientes se ponen bajo un escrutinio crítico:

Factores de ventas y mercadotecnia (¿Son absolutamente necesarias las funciones?)

Factores de diseño (¿Son lógicas las estructuras funcionales? ¿Hay otros conceptos de solución? ¿Se están aplicando las subfunciones esenciales?)

Factores de producción (¿Cómo pueden ser diseñadas las piezas individuales?)

El responder a preguntas como estas ayuda a describir hallazgos que pueden traducirse en reducciones significativas en los costos cuando se buscan nuevas soluciones. Debido a que el análisis del valor, como examinación retrospectiva, usa las mismas herramientas que la ingeniería de diseño, los dos procesos se complementan entre sí.

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站