Seleccione uno

o más idiomas


0,1,3
  • Alemán
  • Inglés
  • Chino
  • Español

LED


Los diodos emisores de luz (LED) son diodos que emiten luz en modo conductivo. Dependiendo de las propiedades del LED, la luz puede estar en el rango visible o invisible.

Por muchos años, los LED fueron usados principalmente en el campo de los diodos de señal, debido a que los factores técnicos limitaban la eficiencia luminosa y el número de colores.

En años recientes, sin embargo, las eficiencias se han mejorado significativamente y ahora es posible crear LED de colores adicionales. Los LED ahora se usan en numerosas aplicaciones. Se usan como faros delanteros de autos, por ejemplo, como luces directas para la iluminación en general y también para iluminar objetos, hogares, instalaciones comerciales, etc.

LED


Leuchtdioden (LED) sind Dioden, die im Durchlassbetrieb Licht emittieren. Je nach Beschaffenheit der LED kann dieses Licht im sichtbaren bzw. nicht sichtbaren Bereich liegen.

Der Einsatz von LED erstreckte sich über viele Jahre hauptsächlich auf den Bereich der Signaldioden, da es technisch bedingt nur eine geringe Lichtausbeute und wenige Lichtfarben gab.

In den vergangenen Jahren haben sich die Wirkungsgrade aber deutlich verbessert, und es können nun LEDs mit weiteren Lichtfarben hergestellt werden. Mittlerweile haben sich LEDs für zahlreiche Anwendungen durchgesetzt und werden als Scheinwerfer (z.B. bei Automobilen oder zur allgemeinen Ausleuchtung) sowie zur Beleuchtung von Objekten oder Wohn- und Arbeitsräumen etc. eingesetzt.

Búsqueda adicional


item


Descubra soluciones innovadoras para
la construcción de máquinas y la automatización.

A la página web