Loading [MathJax]/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/fontdata.js
Diese Website verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Website besser zu machen.

Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Gassensor


Gassensoren dienen dem Aufspüren und Analysieren von Gasen. Sie sind i. d. R. Chemosensoren, die Informationen aus ihrer Umgebungsatmosphäre in elektrisch nutzbare Signale umwandeln. Dazu misst der Gassensor die Gaskonzentration in atmosphärischer Luft und leitet die Sensorsignale an einen Transmitter weiter.

Je nach Anwendungsfall werden verschiedene Messprinzipien verwendet, unter anderem:

  • Physikalische Verfahren auf Grundlage von molekularen Eigenschaften wie Molekülmasse, Diffusionsverhalten oder Molekülstruktur
  • Chemische, basierend auf Eigenschaften wie Reaktivität oder Oxidierbarkeit
  • Elektrische wie z. B. resistive Messungen, bei denen das Gas messbar die Leitfähigkeit einer empfindlichen Sensorschicht beeinflusst
  • Elektrisch kapazitive Messprinzipien, die die Kapazität eines Kondensators durch ein gasempfindliches Dielektrikum beeinflussen
  • Potentiometrische Verfahren, bei denen der Sensor eine messbare Spannung erzeugt (z. B. Lambdasonde)

Genutzt werden Gasdetektoren beispielsweise

  • in der Sicherheitstechnik (Explosionsschutz, Vergiftungsschutz, Kohlenmonoxiddetektion),
  • bei Emissionsmessungen,
  • zur Qualitätssicherung (etwa Leckageerkennung) und
  • zur Prozessüberwachung.

Gassensoren sollen möglichst selektiv und sensitiv arbeiten sowie eine hohe Beständigkeit gegenüber der Umgebung aufweisen.

Gas sensor


Gas sensors are used to detect and analyse gases. They are usually chemical sensors that convert information from the surrounding environment into electrical signals. A gas Sensor measures the concentration of a gas in the air and forwards the Sensor signals to a transmitter.

Depending on the application, various measurement principles are used, including:

  • Physical processes based on molecular properties such as molecular mass, diffusion action and molecular structure
  • Chemical processes based on properties such as reactivity or oxidability
  • Electrical processes such as resistive measurements, for example when the gas influences the Conductivity of a sensitive sensor layer in a way that can be measured
  • Electrically capacitive measurement principles that utilise a gas-sensitive dielectric to influence the capacity of a Capacitor
  • Potentiometric processes, in which the sensor generates a measurable voltage (e.g. lambda sensors)

Gas detectors are used, for example:

  • In safety technology (e.g. systems designed to protect against explosions and poisoning, Carbon monoxide detection)
  • In the measurement of emissions
  • In Quality assurance (e.g. leak detectors)
  • In the monitoring of processes

Gas sensors should Work on as selective and sensitive a basis as possible and exhibit high Resistance to environmental conditions.

气体传


气体传感器用于检测和分析气体,通常是将周围环境中的信息转换为电信号的化学传感器。气体传感器测量空气中气体浓度并将传感器信号传递给发射器。

根据具体的应用程序,采用不同的测量原理,包括:

基于分子的如质量、扩散作用和结构特性的物理过程

基于反应活性或可氧化性特性的化学过程

电气过程如电阻测量,例如当气体以一种可测量的方式对敏感传感器层的导电性能产生影响时

利用气敏电解质来影响电容器容量的电气电容式测量原理

传感器产生一个可测量电压的电位测定过程(如,氧传感器)

气体探测器的应用如下:

安全技术方面(如防爆、防毒和一氧化碳检测)

排放量测量

质量保证(如检漏器)

流程监控

气体传感器的使用应尽量具备较高的可选择性和灵敏度,并对环境条件有较高的耐受性。

近义词

化学传感器

Modelo de utilidad


Un modelo de utilidad es un medio legal para proteger un producto o proceso y es similar a una patente. Sin embargo, comparado con una patente, los requerimientos para la "actividad inventiva" son menos exigentes. Para que se otorgue un modelo de utilidad, el producto o proceso a ser protegido debe basarse en una "actividad inventiva" y debe ser comercialmente viable.

La protección del modelo de utilidad puede obtenerse más económica y más rápidamente que la protección de la patente, ya que ni la novedad del producto ni la proporción de la invención son examinadas antes del registro. Esta protección otorga al poseedor el derecho a usar el invento y emitir licencias de fabricación por hasta diez años (en Alemania).

El derecho de protección es tan completo como el de una patente. Sin embargo, las condiciones para otorgarlo pueden ser revisadas posteriormente y un modelo de utilidad que se ha otorgado de manera errónea puede ser revocado.

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!